medias® professional – 产品目录
语言
搜索

舍弗勒网站的使用

1. 范围
1.1
使用舍弗勒技术有限两合公司以及/或舍弗勒技术有限两合公司主要控股的公司(“舍弗勒”)所提供的网页(舍弗勒网站)时,除非舍弗勒公司在其所在相关国家有相关规定,否则应无条件地遵循这些基本条件。开始使用时,用户应接受有效的最新版本的使用条例。

1.2
这些使用的基本条件在个别情况下可以被补充、修改或是替代,如:对产品和/或服务的采购或销售。

1.3
舍弗勒网站用于进行商业或是个体经营行为或用于公共机构时,德意志联邦共和国民法典(BGB)第312条第1段第1句的1-3点不适用。

2. 舍弗勒网站的内容
在网站上,舍弗勒公司已经放置了不附带任何承诺的无约束力的信息,同时放置了不附带任何完整性保证的相关文件和供访问或下载的软件。舍弗勒可以在任何时候完全或是部分关闭舍弗勒的网站或改变网站内容,并不予提前通知。由于互联网和计算机系统的特性,舍弗勒不承担舍弗勒网站不间断可用性的责任。

3. 使用权
3.1
使用舍弗勒网站中提供的信息、软件和文件应遵循这些基本条件,或者如果更新信息、软件和文件应遵循舍弗勒同意的可应用的许可条件。特别约定的许可条件优先于这些基本条件

3.2
舍弗勒授予用户非独占的、不可转让的权利以在其同意的范围内使用舍弗勒网站所提供的信息,软件和文件;如果就这一问题未达成协议,则按照资料的可用性以及从舍弗勒传送的意图决定。

3.3
软件只提供免费的机器只读形式。无权揭示源代码。唯一的例外是源代码来源于公开的源软件,在转换公开源软件时其许可条件优先于这些基本条件,同时许可条件要求源代码可制造获得。出现以上情况时,舍弗勒将提供源代码作为费用补偿。

3.4
本网站提供的信息、软件以及文件不能分发、出租或是以任何方式由用户提供给第三方使用。在没有相反法律条文的约束的范围内,用户不能更改、逆向开发或是逆向翻译软件或其文本,或来从那里移动任何信息部分。如果未来需要使用此软件备份,用户可以在遵守使用条件的基础上备份软件。

3.5
这些信息、软件和文件受知识产权法、国际知识产权协定以及其他相关的知识产权法的保护。用户应该遵守这些法律,特别是不能够从这些信息、软件或文件或从其备份中移动字母数字的证明、商标或是版权告示。

3.6
不影响版权法第69条以及后续条款。

4. 知识产权
4.1
尽管有本使用条件第4章的要求,未经舍弗勒公司的事先书面同意,不得对任何信息、商标名称和其他舍弗勒网站的内容进行更改、复制、重制、出售、出租、使用、增加或是用于其他用途。

4.2
除了使用权和其他在这里明确授予的权利,用户不应被授予任何形式的进一步的权利,特别是那些关于公司名称或是工业知识产权,如专利、实用新型或是商标的权利。舍弗勒公司也不对授予这些权利承担任何相关责任。

5. 注册以及使用受保护网页
5.1
舍弗勒网站的某些网页通过密码设置才得到保护。出于业务交易安全性的原因,用户只有在注册后才有权进入这些网页。不注册无权访问。舍弗勒特别保留根据注册情况自由进入网页的权利。尤其是出现以下情况时,舍弗勒有权随时无理由的通过封闭进入访问的数据取消访问权

  • 用户提供了错误的注册资料
  • 用户违反了使用条件或在处理进入信息时未尽注意责任
  • 用户进入或是使用舍弗勒网站时违反了适用法律
  • 用户长期不使用舍弗勒网站
5.2
用户进行注册时,必须提供精确、正确的详细资料,并在资料发生任何变化时立即获通知。因此用户应确保其收到按照他提供的邮件地址发送给他的任何邮件。

5.3
注册之后,用户会收到用户名称和密码(用户信息)。用户第一次进入网页后,应及时将由舍弗勒提供的密码更改为您的个人密码。使用用户信息允许用户进入和更改个人资料,如果需要,也可以续延或废除数据处理协定。

5.4
用户应确保用户信息不能被任何第三方获得。并对有关用户资料下的所有定制和其他使用行为承担责任。每次访问过后,受密码保护的领域应退出。在用户发现有第三方误用了其用户信息的范围内,用户应立即书面通知舍弗勒,如果可行,首先通过简单电邮通知。接到此类通知后,舍弗勒将关闭拥有用户信息的受密码保护的领域。只有该用户提出特殊申请或是重新注册后,才能解禁。

5.5
用户可以在任何时候书面要求取消注册,只要该注销不受当前合同事务处理的限制。此时,舍弗勒将在所有用户信息以及所有其他个人资料不再需要的情况下,及时删除这些信息资料。

6. 参考和链接
舍弗勒网站可能设有通往第三方的网站和网页链接。 对这些网站的内容,舍弗勒不承担任何责任, 也不会视这些网站的内容为本公司网站内容,因为舍弗勒无法控制由通过连接所获得的任何信息,对其包含的内容和信息也无法负责。用户启动任何此类链接或网页,风险自负。

7. 对标题、质量和病毒的免责条款
7.1
由于所有信息、软件或是文件均为无偿提供,所以关于标题或是信息、软件和文件质量的缺陷责任,特别是内容的正确性、零缺陷特性、不侵犯第三方的财产权或是版权,完整性以及/或者内容可用性,除非恶意或蓄意行为,应被免除。

7.2
舍弗勒网站所包含的信息可能包括技术规范或是产品的基本技术可能性的说明(如:产品改变的原因)在个别案例中将不提供。如果需要获取此类产品技术规范和说明请在购买前达成一致。

7.3
关于质量和标题缺陷责任应由前述本条款7.1及7.2条确定。当其他条件不变,除非强制法如产品责任法要求,的,作为产品责任法的结果,作为故意行为和重大疏忽的结果,作为死亡、人身伤害的结果或是就质量问题接受担保的结果或是恶意隐藏缺陷或是实质性违反合同的结果,舍弗勒不承担任何责任任何实质性的违反合同造成的损害应限于典型的、可以预见的损害范围,但包括故意行为和重大疏忽。

7.4
舍弗勒网站尽力维持本网站没有病毒,但不保证完全无病毒的环境。在下载任何信息、软件或文件之前,用户应运用合适的安全措施和查毒软件来保护自己以及防止病毒进入舍弗勒网站。

7.5
举证责任的更改与上述条款无关的

8. 使用义务
8.1
用户不允许在舍弗勒网站进行以下活动:

  • 伤害和攻击其他人,特别是青少年,或是侵犯他人隐私
  • 违反道德的行为
  • 侵犯工业知识产权或版权或其他财产权
  • 传播任何含有病毒或特洛伊木马或其他损害软件的程序;
  • 提供、保存或是发送链接或禁止的内容,特别是违反保密责任或是违法的链接和内容,或是
  • 发布广告或是发送垃圾邮件(即“spam”)或是与病毒、故障或类似的警告,或是邀请其他人参与赌博、雪球游戏、连环信、金字塔系统或是其他类似行为。
8.2
舍弗勒有权在任何时候关闭舍弗勒网站的通道,特别是当用户违反这些条件时。

9. 出口要求
9.1
确定信息、软件和文件的输出可以根据例如其特性或使用或最终目的地,而得到授权。对于此类信息、软件和文件,用户应该严格遵守适用的出口法规,特别是欧盟及欧盟成员国和美国的出口法规。如果需要的范围内,舍弗勒根据其职责对信息、软件和文件进行标注以根据德国和欧盟出口清单以及美国商业控制清单获取授权。

9.2
用户应检查以及确保

  • 所提供的信息、软件和文件不涉及军事、核或与武器相关的技术
  • 源自美国的商品、软件或技术不得交给列于美国拒绝往来用户清单(DPL)上的公司及个人;
  • 没有适用的授权时,运输源自美国的产品的公司和个人不在美国警告清单、美国实体清单或是美国特殊指定国家清单上
  • 公司或个人不在特别制定恐怖主义者、外国恐怖主义组织、特别指定全球恐怖主义者或欧盟恐怖主义清单上
  • 无军事受托人
  • 遵照德国相关机构的预警系统
所有舍弗勒网站上信息、软件和文件的通路都必须经上述的验证和审核。否则,舍弗勒可以不提供任何服务。

9.3
如果用户需要,舍弗勒应其要求提供获取进一步信息的相关联系人。

10. 保护个人资料
舍弗勒在编辑、使用和处理用户的个人资料时将遵守相应的数据资料保护条例。这些保护条例可以在舍弗勒网站中找到。

11. 附属协定、司法管辖所在地、适用法律
11.1
所有使用条件的附属协定包括所有条款的修订都必须是书面的形式。

11.2
按照商业条款(HGB)之规定,如果用户为贸易商,司法管辖所在地应为德国纽伦堡。

11.3
舍弗勒网站的各个网页由舍弗勒技术有限两合公司以及/或其子公司操作并负责。这些网页将遵守相关公司所在国的特定需求。舍弗勒不会对相关国家以外的舍弗勒网站上的信息、软件和/或文件的访问和下载负责。如果相关国以外的用户使用舍弗勒网站时,必须遵守当地适用的法规。如果进入信息、软件和/或文件的通路在当地违法的,在舍弗勒的网站上也是禁止的。当出现以上情况时,如果用户希望与我们进行商务联系,请接洽舍弗勒在当地的代表处。

11.4
适用德国法典,排斥使用联合国国际销售货物合同公约(CISG)。